This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887RGER 充电器未对电池充电 — REGN 为 0 伏

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593610/bq25887-bq25887rger-charger-not-charging-battery---regn-is-at-0-volts

器件型号: BQ25887

您好:

我们基于 BQ25887EVM 设计、设计并构建了适用于 2 节 7.4V 锂离子/LiPo 电池充电器的 PCB。  

我们已遵循文档中建议的 PCB 设计指南。  

但是、组装电路板后、我们在测试充电器时、不会开始电池充电。  

REGN 引脚始终显示为 0 伏。  

输入来自 USB Type-C 充电器仅连接(PSEL 上拉)。  

 连接电源后、电源正常 (/Power Good PG) 信号变为低电平。  

该原理图已随附、供您参考。 如果您想查看 PCB 文件、我们可以分享这些文件。  

请帮助我们解决这个问题。  

电池充电 section.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为 VBUS、PMID 和 BAT 上不需要那么大的电容。 但这不是问题(只是节省无源器件资金的一种方法)。 所有开漏引脚均通过 22 Ω 电阻连接到 3.3V。 这意味着、当它们导通时、会导通 150mA、从而熔断开漏 FET。 我们建议使用 10k Ω 上拉电阻。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    感谢您的及时回复。  

    关于上拉电阻 — 我们仅使用 PSel 和/I2C 线路、未使用 PG 接口。 -我们没有任何主机控制器与充电器 IC 通信。

    但会按照您的建议将电阻器更改为 10k。  

    您指的是哪个开漏 MOSFET — 与上拉线路连接的 MOSFET 或任何其他 MOSFET?  

    他们的吹气会如何影响 REGN.? 我可以请求您分享有关此问题的更多详细信息...

    此致

    Sreenivasa Chary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我说的是 SCL/、INT/、PG 和 SCL。 如果开漏 FET 导通、它可能会烧坏该器件。 在这些区域中的任何一个区域发生损坏都可能损坏整个器件。 请先修复此问题、然后再继续。

    此致、

    Mike Emanuel