This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM 闪存更新支持检查 (REGIN = 3.3V、BAT =镍氢电池 2S)

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592963/bq34z100evm-bq34z100evm-flash-update-support-check-regin-3-3v-bat-nimh-2s

器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、

在使用 BQ34Z100EVM 进行镍氢电池 2S 评估期间、当 REGIN=3.3V 和 BAT=镍 氢电池 2S(≒2.4V)时、通过 bqStudio 进行闪存更新会失败。

仅当直接向 BAT 端子提供 3.3V 电压时、闪存更新才会成功。

■问题
当使用 REGIN = 3.3V 外部电源运行且镍氢电池 2S 保持连接到 BAT 端子时、BQ34Z100EVM 上的闪存更新(数据闪存/固件)是否正式受支持?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们从假日周回来,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一个参数“flash update ok Voltage“、如果 BQstudio 中的电压读数低于此值、则器件将不允许写入闪存。 此参数可以配置。

    此致、

    Diego