This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:无法与 BQstudio 主机通信

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591993/bq28z610-cannot-communicate-with-bqstudio-host-computer

器件型号: BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

使用的初始芯片版本为 BQ28Z610。 将主机升级到 BQ28Z610-R1 后、它无法再直接通信。 原因是什么、是否有任何重新连接的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们从假日周回来,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能需要将 bq28z640R1.bqz 文件添加到 bqStudio 的 config 文件夹中。
    您可以在 bq28z610-R1 网页上找到器件 FW 文件:

    https://www.ti.com/product/BQ28Z610-R1#software-development

    下载后、您必须导航到 PC 上保存 bqStudio 文件的位置。

    通常位于 Windows(C:)-> ti -> BatteryManagementStudio -> config。   

    在该 config 文件夹中、您将找到所有保存的.bqz 文件。  您可以保存最新的 bq28z610R1.bqz 文件。
    在连接器件的情况下打开 bqStudio 时、它应该会启动并进行通信。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你可能误解了。 我们的问题是第一次老化使用 BQ28Z610、但在第二次使用 BQ28Z640R1 进行老化操作后、我们无法再连接到 BQstudio 主机。 但是、config 文件中仍然存在 bq28z640R1.bqz 文件。 您能帮助我们解决这个问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否将新烧毁的电路板连接到锂离子电池?

    有时、您需要对 PACK+和 PACK-充电、以便在连接到 bqStudio 之前唤醒 BMS。

    您使用的是 EV2300 还是 EV2400?  我知道、较新的.bqz 文件似乎仅适用于 EV2400 模块。

    此外、您还有没有烧坏了 bq28z610R1 的电路板吗?

    我想知道您是否仍能通过旧版 bq28z610 老化处理与 bqStudio 通信。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面有两种例外情况。 请帮助回答这些问题。 非常感谢!

    异常现象 1:
    操作员错误地将 BQ28Z610 的 srec 文件烧录到 BQ28Z610-R1 芯片上、导致在电池功能测试期间发现 BQ28Z610-R1 运行异常。 这种异常现象的特点是无法充电和放电以及无法通信。 这种现象的缺陷率约为 6%。 BQ28Z610-R1 的异常操作是否与烧录不正确的 srec 文件有关?

    异常现象 2:
    通过测试的 BQ28Z610 在保持空闲一段时间后无法充电、放电或通信。 使用 EV2400 通信工具读取数据时、发现 BQ28Z610 的数据闪存数据丢失。 重新烧录 srec 文件后、BQ28Z610 正常工作。
    我可以询问什么原因会导致 BQ28Z610 中的数据闪存数据丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新编程的电路板连接到锂离子电池。 我们确实会先对 PACK+和 PACK-进行充电。 我们使用 EV2400。 旧版本的 bq28z610 编程软件可与 bqStudio 通信。 但是、当新版本的 bq28z610-R1 程序第二次烧录时、通信连接会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于现象 1、很可能是-R1 的老化影响了事情。  数据闪存可能存在差异。  我随附了一个 pdf、其中包含了从 bq28z610 到 bq28z610R1 的更改详细信息。

    对于现象 2、我没有遇到器件丢失数据闪存的情况、除非在.srec 闪存期间通信中断。 可能是由于 I2C 连接不良导致的。  您可以尝试将原始 bq28z610R1_v1_01_build_29.srec 编程到您的器件中、然后对数据闪存.gg 文件进行适当的更改、看看这样是否有帮助。

    恐怕这是我能提供的最好的帮助。

    e2e.ti.com/.../bq28z610-to-bq28z610_2D00_r1-change-list.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我同意 Kevin 的评估。

    此外、无响应的单元可能会卡在 ROM 模式中。

    为确认您拥有正确的 bqz、

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,非常感谢您的回答。但仍有以下问题。
    对于现象 1、 我们想知道 bq28z610R1 型号芯片是否与 bq28z610 版本的 SREC 文件兼容、例如、bq28z610 型号芯片是否使用 bq28z610-R1 版本的 SREC 文件进行编程、或者使用 bq28z610 版本的 SREC 文件对 bq28z610-R1 型号芯片进行编程。 是否可以使用这样的非对应版本进行编程?

    对于现象 2、 我们希望请您检查我们的 SREC 文件是否正确。 如果不是、您能告诉我们处理该问题的最佳方法吗?

    e2e.ti.com/.../A0042507_2D00_S025-RYD_2D00_01S_2D00_128-A0-_2800_1S1P-SDI-INR18650_2D00_35ET-2025_2D00_08_2D00_09_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    P1) 是、两个装置使用相同的硬件。 可以刷写任一.srec 文件。

    P2) 抱歉、在什么方面是正确的? 参数? 格式?  

    此致、

    Diego