This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:请求协助–BQ34Z100-G1 上的零星测量行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ25750, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589270/bq34z100-g1-assistance-requested-sporadic-measurement-behavior-on-bq34z100-g1

器件型号: BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25750

您好:

我们的产品包含电池电量监测计(特别是 BQ34Z100-G1)、我们观察到多个单元存在零星的测量行为。

一些器件可以正确测量并提供准确的 SOC、充满电容量、剩余容量和其他参数。 但是、大多数测量结果会在不同测量之间表现出很大的波动。 我们已汇编详细的数据来记录我们的观察结果、并希望在对应用程序进行故障排除时寻求帮助。

我们已完成“实现成功的学习周期“中所述的过程、并生成了表示电池组的有效黄金映像。

如前所述、尽管硬件平台和电量监测计配置都是相同的、但一些器件可以正常运行、而另一些器件则无法正常运行。

非常感谢您提供的任何指导或支持。

此致、
Søren μ s
Amfitech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否共享 soc 错误的日志文件? 您还可以共享.gg 文件吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2804.Data.zip

     Diego、是的、这是我拥有的所有数据、我认为 SOC 图会很重要、可能还有电量监测计的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有用于生成您共享的图的数据?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego 这里是原始数据

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_data.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不理解共享的日志文件、为什么在电芯放电时 SOC 在 100-97%之间波动?

    FCC 也随处可见、该值不应更新太多。

    直接从电量计中提取这些值。

    如果是、我将需要 BQstudio 日志、因为这里显然有一些问题。

    这种放电在~10°C 下、在室温下是如何实现性能的?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、很抱歉您的回复太晚。 是、这些值直接从电量计报告、我通过 I2C 读取它们。 您能在 BQstudio 日志上说明一下吗? 通过 BQstudio 进行记录/记录时、是否需要对电池进行充电和放电? 我们使用 BQ25750 作为充电器、并且我们并未像您收到的现场测试日志那样全面记录室温下的性能。 我们有一个 10k Ω 的 NTC 作为电量监测计的温度输入。

    我发现这篇文章 BQ34Z100 SOC、剩余容量变为零
    我们面临着使用与线程中的人类似的值的类似问题、  
    “Gas Gauging“、“IT Cfg“、“Cell Terminate Voltage“、“3000",“,"mVolt"、"mVolt"</s>“ “

    您是否会友好并仔细查看我们的配置并确认? 我们使用 25V6Ah-8S1P20LiFePO4 电池组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    Søren Δ T P 引用的 POST(BQ34Z100 SOC,剩余容量变为零)、问题似乎是.gg 文件中有一个或多个参数设置。 您能查看一下配置并告诉我们吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在通过 BQstudio 进行记录/日志记录时、我是否必须对电池进行充电和放电?

    是的、这样我就可以查看需要调试的寄存器。

    问题可能是.gg 文件中的一个或多个参数设置。

    是的、问题与配置完全相关、但在获得所需数据之前、我无法对更改进行评论。

    此致、

    Diego