Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS25751
尊敬的 TI 专家:
作为标题论述、我想问的是、是否有必要清除电池无电标志、或者是否需要在 TPS25751 从电池无电条件启动时清除此标志。 或者、不这样做是否有任何缺点?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
在电池电量耗尽标志生效 (PowerPathStatus.PowerSource = 10b) 期间、PD 控制器存在几个限制。
•在受电方角色中不会发送硬复位(在任一端口上)。
•即使存在 3.3V 输入、也会选择 VBUS 作为 PD 控制器的主电源。
•PD 控制器将拒绝申请成为供电方的 PR_Swap 请求(在任一端口上)。
•无论配置如何、连接到供电方的端口都只会充当 Type-C 受电方。
•如果在引导过程完成后没有收到供电方能力消息 (Status.ActingAsLegacy=11b)、则即使 SinkWaitCapTimer 到期、PD 控制器也不会发送硬复位、直到清除电池电量耗尽标志。
https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=76
此致、
Chris