This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:具有 240V 交流输入的 2.4kVA 隔离式交流转交流逆变器参考设计

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593240/ucc28180-reference-design-for-2-4-kva-isolated-ac-to-ac-inverter-with-a-240-v-ac-input

部件号: UCC28180
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C

你(们)好

我正在开发一个 2.4kVA 隔离式交流转交流逆变器、具有 240V AC 输入和 0V 至 230V AC、50Hz 可变输出。 该设计包括一个有源 PFC 级、后跟一个用于调节输出的低频逆变器  

请告知 TI 是否有合适的器件 参考设计 推荐的控制架构 基于 UCC28180 PFC 控制器的参考设计 TMS320F280049C C2000 MCU 交流/交流转换器所需的噪声性能呢?

此致、
明亮