This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:PCN 之后的产品规格

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591598/ucc27424-product-specifications-after-pcn

器件型号: UCC27424

您好的团队、

在 PCN 具有快速压摆率之后发货的产品、会导致设备出现故障。

在数据表中、Rev. F 中的 ROH 和 Rol 较小、但 TR/TF 保持不变。

如果 ROH 和 ROL 更小、TR/TF 也不应该更小?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirotsugu、

    我们的专家将在 11 月 28 日前离职。 请期待收到延迟的回复。

    此致、

    Jose Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件的输出级从混合 BJT-MOSFET 更改为纯 MOSFET、与 MOSFET 相比、BJT 的输出电阻更高。 上升和下降时间的典型值没有发生变化、这是设计团队特意设计的。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我知道、即使导通电阻减小、TR/TF 也不会发生变化。

    实际上、压摆率已经变得更快。

    这是否是由于器件中的变化而不是 PCN 的影响造成的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    是的、这可能是由于器件以及系统条件和设计存在细微差异所致。 PCN 对上升和下降时间没有任何直接影响。  

    谢谢、

    Annabelle