This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:EN 引脚使用 VCC1 来启动

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594100/lm51772-en-pin-use-vcc1-to-bring-up

器件型号: LM51772
主题中讨论的其他器件: LM5069

您好、  

是否可以使用 VCC1 为该 VR 上拉 EN 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    您能在这里详细介绍为什么以及希望实现什么目标吗?

    只需将 EN/UVLO 设置为启用? 然后连接到 VIN

    此致、  

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们的客户希望通过 MCU 芯片禁用 EN 引脚以实现 S5 功耗。 恐怕当上拉源为 VIN 时、ESD 浪涌将导致 MCU 芯片损坏。 BWT、我针对 OVP/UVP 使用热插拔解决方案 LM5069。  EN/UVLO 引脚仅用于启用 VR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    在这种情况下、您可以通过 MCU 的 IO 直接控制 EN。

    由于 VCC1 通过 NRST 启用、因此您也可以使用 VCC1 作为上拉电阻(但也可以使用 VCC2)。

    此致、

     Stefan