This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A15:并行连接

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593901/tpsm8287a15-parallel-connection

器件型号: TPSM8287A15

您好、

可以连接多少个多器件以实现大电流?

最多 4 个器件吗?

它具有 5 个可选 I2C 地址。

是否也连接了 5 个器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢使用 e2e。 请在此处帮助提供 EE。

    是否意味着您希望并联连接 5 个 TPSM8287A15 /堆栈以支持更大的输出电流? 这是可能的。

    但对于如此高的负载电流、我建议使用 TPSM8287Bxx(最大 30A)或 TPSM8287Cxx(最大 50A)。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    为此、同步连接到与菊花链类似的 5 个器件上?

    那么、相位是如何工作的?

    如果连接了 3 个器件、 它是否以 120 度异相运行?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    没错。 我们可以通过菊花链连接它们、如数据表第 56 页所示。

     

    对于 TPS8287Axx、相移固定为 140 度。 对于  TPS8287Bxx 和 TPSM8287Cxx、客户可以更灵活地定义相移。

    如果需要如此高的电流、客户是否会愿意  改用 TPS8287Bxx 和 TPSM8287Cxx? 它应该能够减少所需的芯片数量并需要更小的面积。

    BR、

    Jingyi