This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:需要用于 10M50DCF256C8G FPGA 的 PMIC

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593514/tps65381-q1-need-a-pmic-for-10m50dcf256c8g-fpga

器件型号: TPS65381-Q1
主题: TPS65219 中讨论的其他器件

您好、

我们在子卡设计中使用 10M50DCF256C8G FPGA、需要 3.3V、2.5V 和 1.2V 电源轨进行供电。 我们有通过连接器的 5V 板载电源。 存在一些尺寸限制、因此我们不能使用 3 个稳压器。 因此需要单个 PMIC 或稳压器器件、通过该 FPGA 可以供电。

Ipnut - 5V

输出 — 3.3V、2.5V 和 1.2V

此致、

Madhavan J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavan:

    您的系统是否有任何功能安全要求? 如果您需要 ASIL 或 SIL 等级的功能安全吗?

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们没有任何  ASIL 或 SIL 等级的功能安全要求。 我们希望在半设备行业项目中使用该零件。 基本电压和电流安全就足够了。

    我们的重要要求是电压电平、它应该与 FPGA 兼容。

    此致、

    Madhavan J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavan:

    根据您迄今为止分享的要求、我认为 TPS65219 系列器件应该可以满足。

    此致、

    Michael Hernandez