请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28704
我目前正在努力优化基于 TI 控制器的现有 SMPS 设计的效率、感谢您提供指导来确定可能的改进。
以下是当前设计的详细信息和原理图快照附在后:
-
拓扑: 反激式转换器
-
控制器 IC: UCC28704DBVR-1
-
输入范围: 100VAC 至 230VAC
-
输出电压和电流: 24V 直流、2A
-
开关频率: 60kHz
-
测得的效率: 55%、负载电流为 0.7A
- MOSFET/二极管器件型号: STF6N95K5、MURS320-13-F
-
变压器磁芯和绕组详细信息: 变压器使用 EFD25 铁氧体磁芯 与 初级绕组 60 匝 (28 awg - 2P)、 15 匝的次级绕组 (26 AWG - 1P) 、和 11 匝辅助绕组 (28 AWG - 3P)