This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:焊接温度

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593675/lm5156-soldering-temperature

器件型号: LM5156

用于产品返修。

使用热风枪将 LM5156 焊接到 PCB 时、建议对热风枪进行什么温度设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您使用 E2E。
    您的 PCB 有多少层?  

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4 层

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、


    您可以在 采用双随机展频技术的 LM5156x 2.2MHz 宽输入电压 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表 第 48 页 (  4.该封装设计为焊接在电路板上的散热焊盘上。
    如需更多信息、请参阅编号为 SLUA271 的 Texas Instruments 文献 (www.ti.com/lit/slua271)。

    在 www.ti.com/lit/slua271 第 14 页上、您可以找到随附的图 5-2。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Johannes、

    这是回流焊的温度。

    您能否提供使用热风枪进行焊接所需的温度?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    回流焊曲线指南(请参阅图 5-2)基于实际焊盘到 PCB 焊盘焊点位置的温度。 由于用于监测温度的系统热电偶的位置、焊点处的实际温度通常与回流焊/返工系统中的温度设置不同。 具体的生产回流焊和返工系统因制造商和型号而异。 因此、必须在实际焊点位置使用热电偶建立特定于系统的曲线。 TI 已经根据 JEDEC J-STD-020 针对三种回流焊操作对 QFN 和 SON 进行了测试和鉴定。 这允许在 PCB 的每侧进行一次回流焊操作(假设使用双面 PCB)、并在必要时进行一次返工操作。 TI 建议使用焊锡膏制造商提供的温度曲线、以在对热最敏感的元件的 MSL 指南范围内优化助焊剂活性。 有关 MSL 分级的更多详细信息、请参阅 J-STD-033。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    另请参阅 QFN 和 SON PCB 连接(修订版 C)第 19 页上的手动返工注意事项

    此致、

    Johannes