This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355 在高负载和高 VIN 条件下的过流保护行为

Guru**** 2810945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594050/tps53355-tps53355-overcurrent-protection-behavior-under-high-load-and-high-vin-conditions

器件型号: TPS53355

尊敬的 TI 支持团队:

关于我们在一种电路板设计中使用 TPSS3355 降压转换器时遇到的问题、我写信寻求您的技术指导。

在测试过程中、我们观察到以下行为:

  • 在空载或轻负载条件下、电路板正常上电((VOUT≈3.6V、VREG≈4.4V、VBST–LL≈4V–5V、VFB≈0.6V、PGOOD 高电平)。

  • 然而、当施加较低电阻负载(要求较高的输出电流)时、电路板会在无输出电压且无输出电流的情况下进入异常状态 (VOUT = 0V、VFB = 0V、PGOOD = 0V)、而 VREG 保持正常状态且 EN/MODE/跳变电平没有异常。

  • 这种情况可通过降低 VIN 或增加负载电阻随时逆。

  • 有趣的是、当 VIN 降低到大约 4.5V 至 5V 时、相同的负载条件不再触发故障、并且该器件可以提供更高的连续电流(接近 5A)。

我们怀疑这与数据表第 7.3.6 节中所述的逐周期过流保护相关。 我们的分析表明、由于电感值相对较小 (0.44 µH)、电感器电流纹波在高 VIN 时变得非常大、从而导致峰值电感器电流超过过流阈值并触发保护。 在较低的 VIN 下、电流纹波减小、从而在不跳闸的情况下实现更高的输出电流。

示波器测量还显示 LL 节点处重复的小量程振荡、与所述的断续模式行为一致。

我们当前的测试配置:

  • VIN = 12V(标称值)

  • VOUT = 3.6V

  • L = 0.44 µH

  • 负载:电阻、从高阻抗跃升至低阻抗

我们正在考虑将电感器增加到 0.8–1.0 µH 以减少纹波和峰值电流。 但是、在继续之前、请您深入了解以下内容:

  1. 我们的诊断是否与 TPSS3355 在高负载/高 VIN 条件下的预期行为一致。

  2. 可提高稳健性的任何建议调整电流检测网络(RTRIP,补偿)或布局注意事项。

  3. 请参阅已知的应用手册或设计指南、以避免在高纹波场景中发生此类跳闸。

如果您需要任何其他波形或测试数据、敬请告知。 我们感谢您的支持并期待您的建议。

此致!