This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:[Bosch]降压 VID

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592843/tps51215a-bosch-buck-vid

器件型号: TPS51215A

尊敬的团队:

您需要推荐汽车级低 Vin 降压转换器(与 TPS51215A 类似、但使用 Q1 版本)、满足以下要求:

1. 2 位 VID 控制;

2.输出电压:默认值 0.78V、可调节至 0.95V/0.5V/0.85V;

3、输入电压 5V、输出电流 10A。

谢谢!

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mingkang:

    TPS51215A 是一款控制器。  

    您是否在寻找控制器或集成降压 IC?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    或转换器都正常。 PLS 推荐这两种器件。 谢谢!

    此致、

    Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    由于我们有 Webex 聊天小组、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Haseen。