This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502 PMP41115 基准 DESİGN μ A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593586/lm74502-lm74502-pmp41115-reference-des-gn

器件型号: LM74502
主题: TPS26750 中讨论的其他器件

尊敬的:

我无法理解在此参考设计中、为什么 R112 和 C7 元件连接 LM74502 IC 的 SRC 引脚? 在 LM74502 的数据表中、除了连接栅极引脚外、这种类型的连接用于浪涌电流限制器。  

www.ti.com/.../PMP41115

 

谢谢、此致。

Şahin μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    添加这一特性是为了缓冲 SRC 上的任何尖峰。 添加该参数并不是为了进行浪涌电流控制。

    您的理解是正确的、对于浪涌电流控制、必须将其添加到栅极上。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。 我想问一个关于此设计的电子保险丝的问题。 我在设计中实现了电子保险丝销、但没有看到任何电子保险丝。 这种电子保险丝在这个设计中,你可以使用或你可以建议任何双向电子保险丝,我可以使用. 我将使用此参考设计来设计自己的 100W 灌电流/拉电流 PD 器件。  

    另一个关于液体检测保护电路的问题;在本设计中、我看到 GPIO4 和 GPIO5 位于 TPS26750 IC 中的液体检测电路。 但我想通过 D+ D-线路使用 BC1.2。 我会将这些线连接到 TPS26750 IC 上的 GPIO4 和 GPIO5 引脚。 参考设计中、我的设计中将组装 R17 和 R19 电阻器。 将此线路用于带有液体检测电路的 BC1.2 是否存在任何问题? 顺便说一下、我会通过 OWM MCU 使用这条 D+ D-线路、通过与 TS3USB221RSER USB 2.0 多路复用器相同的 Type-C 连接器进行固件升级。 但我需要一种解决方案、将固件升级电缆连接到 Type-C 连接器、以便通过 S 引脚更改 TS3USB221RSER 状态。 例如、我连接了无法进行 BC1.2 通信的 Type-C 电缆、能否通过任何 TPS26750 GPIO 更改 TS3USB221RSER 的 S 状态。 如果没有 BC1.2 连接、TPS26750 会通过 GPIO 更改 TS3USB221RSER 状态。

    有很多问题:)

    此致、

    Şahin μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我不支持 Efuses。 你可以提出一个单独的螺纹相同.

    此致、

    Shiven Dhir