This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148 成本问题和放大器;HS、LS 开关选择问题。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25148, LM706A0, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592651/lm5148-lm5148-costs-question-hs-ls-switch-selection-questions

器件型号: LM5148
主题中讨论的其他器件: LM25148LM706A0LM61495

我的第一个问题是: 为什么 LM5148 如此便宜?
听起来可能有点奇怪、但 LM5148 实际上比 LM25148 便宜很多、甚至比一些性能较低的其他直流/直流转换器更便宜。 是否有具体原因? 这只是一个暂时的促销,价格会上升以后?

我的第二个问题是: 在为高侧开关和低侧开关选择 FET 时、应将哪些规格视为最重要?

据我所知、对于高侧 FET、开关损耗占主导地位、因此 Qg 最为重要、对于低侧 FET、导通损耗占主导地位、因此 RDS (on) 很重要。 但是、我不确定在选择这些 FET 时应遵循哪些具体值。

例如、当从 24V 转换为 5V (10A) 或从 24V 转换为 12V (4A) 时、我应该根据什么标准选择哪种 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不确定价格 — 我将与营销部门核实。 对于 MOSFET — 使用快速入门计算器工具或 WEBENCH 来帮助选择 FET 并检查功率损耗。 请注意、我们提供适用于 5A 和 10A 解决方案的转换器(具有集成 FET)-无需在该电流电平下带有外部 FET 的控制器。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到有几个具有集成 FET、额定电压为 5V、10A 输出的直流/直流转换器。
    在此类器件中、最大输出电流列出为 10A、但 连续消耗 10A 电流实际上是安全的吗?
    我担心一些因素、例如 电流纹波 热限制

    如果连续 10A 负载不是问题、您能推荐一些我可以查看的直流/直流 IC 吗?
    我想通读并评估这些数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于 Vin、FSW(这两个都直接影响损耗)和环境温度、但 10A 转换器通常设计为提供 10A 电流。 请注意、EVM 通常在相同的满负载额定值下实现。  

    我们来看一下 LM706A0 (65V/10A) 转换器、将其作为 10A 设计的可能起点。 此处的 Vin-max 是多少?  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN MAX 似乎约为 25V。 我有一些问题:

    问题 1: LM61495 呢? 例如、如果我们使用 LM61495 在 10A 电流下将 24V 转换为 5V、它是否会在 2MHz 开关频率下正常运行? 如果它会产生热量、那么我们需要改用 400kHz。 我们应该如何制定这一决定的标准?

    问题 2: 此外、如果我们使用反馈控制在 5V 至 10A 和 12V 至 4A 之间更改单个 LM61495 的输出、那么电感器和开关频率的最佳选择是什么?
    (在 Webench 中、开关频率为 400kHz 时、建议使用 5V 时为 3.3µH、12V 时为 6.8µH。 那么选择 4.7µH 是否合理?)

    此致、

    亨俊