Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25148, LM706A0, LM61495
器件型号: LM5148
主题中讨论的其他器件: LM25148、 LM706A0、 LM61495
我的第一个问题是: 为什么 LM5148 如此便宜?
听起来可能有点奇怪、但 LM5148 实际上比 LM25148 便宜很多、甚至比一些性能较低的其他直流/直流转换器更便宜。 是否有具体原因? 这只是一个暂时的促销,价格会上升以后?
我的第二个问题是: 在为高侧开关和低侧开关选择 FET 时、应将哪些规格视为最重要?
据我所知、对于高侧 FET、开关损耗占主导地位、因此 Qg 最为重要、对于低侧 FET、导通损耗占主导地位、因此 RDS (on) 很重要。 但是、我不确定在选择这些 FET 时应遵循哪些具体值。
例如、当从 24V 转换为 5V (10A) 或从 24V 转换为 12V (4A) 时、我应该根据什么标准选择哪种 FET?