This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 变得过热并停止充电。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590393/bq24610-bq24610-getting-hot-and-stop-charging

部件号: BQ24610

您好:   
我系统中的所有内容都看起来正常工作。 但突然充电过程停止、只有在我重置输入电源时才会再次开始充电。  

我注意到的是使用摄像头 80°C 测量的 IC 的高温。   
充电电流为 3A。我已尝试将电流降低至 1A、但结果是相同的。  

image.png

PCB 板为 2 层。 我使用了其他与 BQ24610 类似的 TI 充电控制器、采用 2 层 PCB、没有任何问题。  


有什么想法要检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilia、

    这很可能是 PCB 布局问题/焊接问题。

    • 务必将 IC 封装背面的外露散热焊盘焊接到 PCB 接地端。 确保 IC 正下方有足够的散热过孔、且连接到其他层上的接地平面。

    BQ24610 EVM 示例:

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会检查一下。  
    BQ24610 在充电过程中的预期温度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Illia、

    最高结温为 155°C。 因此、测得的 80°C 应该很好、但在正常情况下、我预计会达到 50°C 至 60°C。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:  

    我发现了这个问题。 我更改了具有较低输入电容 的开关晶体管、并且温度仅上升到 40°C。  
    但 充电仍会关闭、这一次需要很长时间、大约 5 分钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Illa、

    您能否确认器件是否处于以下任一条件下?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTC 电容器值错误。 一切正常。