This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:适用于 48V 直流 2A 的 TPS92205X LED 驱动器硬件设计。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591905/tps922055-hardware-design-tps92205x-led-driver-for-48vdc-2a

器件型号: TPS922055

我正在寻找一个使用 TPS922055 芯片控制视觉系统中 LED 照明的简单电路。 
目标是通过 ESP32 控制 TPS922055、以便在摄像头曝光期间产生脉冲。
我还需要能够使用 PWM 或模拟输出来改变光强度。 
您是否有符合我要求的具体示例? 
我尝试了 TPS92205x_V1p2_preview_version Cal_Tool_文件。 但我不知道如何选择正确的器件。 

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 请发送电子邮件 (Lucia-Gao)、我将与您分享计算工具。 谢谢!

    BRS

    卢西亚