This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355 输出锁定在 0.6V、出现间歇输入短路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592855/tps53355-tps53355-output-locked-at-0-6v-with-intermittent-input-short-circuit

器件型号: TPS53355

尊敬的 TI 支持团队:

我们的测试板上的 TPS53355DQPR 出现了严重问题、因此在诊断问题时需要您的专家帮助。

测试设置:

板:2 层 FR4 测试板(仅限功能验证)

设计:12V 至 3.6V/40W 同步降压转换器

根据数据表建议选择的所有元件

当前问题描述:
输出电压锁定在 0.6V:所有电源引脚显示正常电压 (VDD = 12V、VREG = 5V、EN = 2V 至 3V) 已验证反馈网络 (R1 = 51k、R2 = 10k) 无论负载条件如何、输出保持在 0.6V(内部基准电压)LL 节点显示有限的开关活动

间歇性输入短路:

每次下电上电后、输入端子都会显示临时短路情况

短接在短暂地将电源导线连接在一起后清除

每次测试会话后都会持续发生这种情况

提供的诊断数据:

主要波形的示波器捕获(随附)

完整原理图(随附)

PCB 布局屏幕截图(随附)

详细的电压测量表

关键问题:

什么内部保护机制会导致输出恰好锁定在 0.6V?

间歇性输入短路是否与内部 MOSFET 行为相关?

这是否是 TPS53355 在特定条件下的已知故障模式?

您建议采取哪些诊断步骤来找出根本原因?

其他意见:

多个电路板出现相同的症状

问题在不同的组件批次中仍然存在

基本功能测试通过(VREG 生成,使能控制)

元件无明显损坏或过热

我们怀疑这可能与以下方面有关:

内部保护电路激活

电源时序敏感度

布局导致的不稳定(尽管我们遵循了指南)

非常感谢您在识别潜在故障机制方面的专业知识。 如果需要、我们已准备好提供额外的测试数据或发运电路板进行分析。

感谢您迅速关注这个关键问题。

此致