This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:PMID 电压约为 0.75V

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590558/bq25120a-pmid-voltage-around-0-75v

器件型号: BQ25120A

大家好、我将使用 bq25120A 启动一个新设计、但它无法正常运行。

我注意到两点:
PMID 和 VSYS 仅为 0.75V
2./MR 电压是可变的,在 0.2V-1.7V 之间徘徊


我怀疑焊接不良、但想知道是否有任何其他情况可能导致 PMID ~0.7V。

VIN = 5.05V USB
BATT = 3.7V (300mA ISET)、连接在电路中

VIN 的电流消耗<<< 1mA。  

随附 Sch。  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq-SCH.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 VIN 上存在 5V 电压、则应为 VPMID 供电。 焊接肯定是这种行为的一个因素。 每次施加 VIN 时是否会发生这种情况? 您能否提供 VIN 置为有效的波形、并包含 VPMID 和 VSYS? 您提供的原理图看起来很好。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    稍后我会尝试将其显示在示波器上。 在 10 块 PCB 上进行了测试、结果是相同的行为。

    我正在考虑将 VIN 短接至 PMID、看看是否可以将降压转换器、充电器和 LDO 用于原型设计。 哪些功能会丢失?

    似乎没有输入电流限制或反向阻断(PMID 将出现在 USB 电缆上)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    如您所示的输入电流限制和反向阻断将丢失。 当 VIN 由电池电压偏置时、将 USB 电缆连接到 VIN 时、这可能是一个问题。

    出乎意料的是、PMID 上不会出现 5V 的 VIN、尤其是在 10 个独立 PCB 上看到这种情况、表现出相同的行为。 在引脚上进行 VIN 与 PMID 的示波器捕获将有助于确认行为。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Juan。 我们最终发现汇编器已将器件 90°关闭。 这是一个不幸的误区、尽管交叉检查了几次占地面积。  

    这几乎可以肯定是导致我们问题的原因。  

    另一个问题与组装问题相关... 如果焊料在两个焊球之间桥接并与芯片接触、是否会产生短路、或者芯片表面是否绝缘以防止这种情况发生?  

    在同一网络 (PMID 和 GND) 上、我们有两组相邻的焊盘(焊料已桥接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    焊球垫外部有绝缘层、可防止芯片底部短路。

    此致、

    Juan Ospina.