This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:SoC 在电池充电期间发生 à 99%的耦合

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594042/bq34110-soc-stucked-a-99-during-charging-battery

器件型号: BQ34110

您好 BQTeam、

我将 BQ34110 电量监测计与 3 节镍氢电池包((1100mA 设计容量、1200mV 标称电池电压、1500mV 充电电池电压、1000mV 切断电池)配合使用。

我使用 BQ25172DSGR 充电器为电池充电。 我使用 dv/dt 参数来检测充电结束。 在软件中、我等待在 BatteryStatus () 函数 (0x0A/0x0B) 中设置 fc 位以在产品屏幕上显示 100%。

在充电期间、电量监测计在设置 fc 位之前长时间指示 100%。 在此期间、我将显示率保持在 99%。

我可以调整什么参数来消除充电结束?

要配置闪存、请执行以下步骤:

  • CAL_TOGGLE (0x002d)
  • 仅写入与默认值不同的闪存数据
  • CAL_TOGGLE (0x002d)
  • 复位 (0x0041)

 我附上了 gg 文件。 您能验证一下 吗?

此致、bq34110.gg.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的配置表明、您选择了负差值电压选项进行充电终止检测。 请调整此选项的三节电池负 XXX 参数、使其适用于您的镍氢电池。 我无法告诉您参数值、因为这些值取决于您的单元格的特性。 您可以记录电流、电压和温度、然后从此日志文件中得出理想值、该值将显示特定镍氢电池在充满电后的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

     

    在本例中、我调整了 3 个单元格负参数、因为它:

    • 电芯负差值电压= 20mV
    • 电芯负增量时间= 1s
    • 电芯负差值规范电压= 4470mV。

    我测量到当电池电压在充电结束时下降时设置了 FC 位(在 BatteryStatus[)函数:0x0A/0x0B 中)。

     

    我在屏幕上显示 RelativeStateOfCharge () 的结果:0x2C/0x2D。 为什么它显示 100%、而 FC 位尚未激活?

     

    我必须调整电压 xxx% DOD 的值来解决这个问题吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC 定义为 ceil(100%*剩余容量/充满电容量)、钳位在 100%。 如果剩余容量>=满电容量、则达到 100%。 FC 的触发由 SOC 标志配置 A/B 控制 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/sluubf7a/sluubf7a.pdf、 4.4 和 4.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电量监测计启动(复位后)时、电量监测计使用 Voltage % DOD 表来估算 RM(和 SOC)。 它不会直接影响有效的充电终止检测。