This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:对 BQ27411 进行编程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ25186, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590479/bq27411-g1-programming-the-bq27411

器件型号: BQ27411-G1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25186、EV2400 、BQSTUDIO、 BQ27426

您好:

几个月前、我与 BQ27411 的评估板合作。 我使用 Battery Management Studio 和 TI EV2400 与 BQ27411 EVM 进行通信。 这在某种程度上是成功的、因为我可以监测电量监测计的寄存器并观察我的系统中发生的情况。 (我使用的充电器是 BQ25186)

现在、我的定制电路板已经放在工作台上、我们的大部分电路板都可以正常运行、但我们无法确定如何继续进行 BQ27411 的编程。

1) 我的嵌入是否必须对所有寄存器进行编程并设置电量监测计的配置

2) 或者、我是否应该从 EV2400 接入 I2C 总线并使用 BQStudio 来帮助设置器件?

 

任何建议都将不胜感激、因为我们目前有点卡滞。

 

提前感谢您、

Dan

 

软件工程师被复制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的客户变得非常反感、如果有人能尽快帮助我、我将非常感激。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电量监测计复位、就必须使用 Golden Image 对 bq27411 进行编程。 这用 Flags()[ITPOR]表示。 设置此标志后、您必须使用 Golden Image 对电量计进行编程。

    如果您对 bqStudio 进行了有效配置、则可以从 bqStudio 导出 Golden Image。 此操作将使用 TI FlashStream 格式生成一个包含 I2C 写入指令的文本文件。 请参阅 (8)【常见问题解答】BQSTUDIO:如何解读 bq.fs / df.fs 文件中的行、以便与 I2C 或 HDQ 电量计配合使用? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

    您还可以使用 电量监测计通信 如何使用 FlashStream 对参数进行编程或直接寄存器访问中的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否尽快拨打电话来讨论这个问题。

    我们正处于这一发展的一个非常关键的阶段。

    在这个下午的某个时间, EST 将是好的。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不能在短时间内接到电话。 请在此处发布您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可接受的响应。

    您需要多少通知?  

    自 7 月以来、我一直在与 TI 合作这款器件和充电器

    硬件到达后、您无法预测何时需要支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 不是申请客户电话的工具。 我们没有资源给 E2E 上的所有人打电话、他们根本无法做到、尤其是在同一天提出申请时。

    如果您有 TI 联系人(例如现场应用工程师)、请让该联系人组织客户电话。 如果您没有 TI 联系人、请在 E2E 上列出具体问题、我们将在 E2E 上给予回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有联系人。

    能否提供此部件的名称和联系信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些问题/意见

    1) 为了使新电路板(和 BQ27411)正常运行、我是否需要使用 Battery Management Studio 和 EV2400 通过 I2C 与芯片进行通信?

    2) 如果是这种情况,我需要具体做一次在工作室?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:bqStudio + EV2400 是 TI 推荐用于开发和测试配置的工具。 从技术上讲、您可以使用任何支持 I2C 的 UC 或接口、并根据 TRM 中的信息对电量计进行编程、因此您绝对不需要 bqStudio + EV2400、但它们是最方便的。

    2:你必须开发一个适合你的应用程序的配置。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sluuap3a/sluuap3a.pdf 作为使用 EVM 的起点。 此电量计的大多数参数设置为 0、您必须仔细检查每个参数并将其设置为所需的值。 我知道这是一项艰巨的任务。 TRM 中介绍了每个参数。
    bq27426 是一款具有大多数预编程参数的类似电量监测计。 您可以使用 bq27426 的默认值以及 bq27411 的相应参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎设置了要设置的参数。

    请概述后续步骤。

    1) 我是否需要对 OTP 存储器进行编程、或者我的 UC 在上电时是否加载寄存器?

    2) 我必须密封设备?

    3) 我还需要做什么?

    4) 我认为,为了获得剩余的容量水平,没有必要开始使用充满电的电池?

    5) 在 BQStudio 中、我何时开始在寄存器映射中看到 mAh 读数?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一:这是一个选择。 您可以使用最终的 Golden Image 对 OTP 进行编程、也可以在 Flags ()[ITPOR]= 1(来自主机 UC)时将 Golden Image 写入电量计。 如果您对 OTP 进行编程、则电量监测计将在复位后自动开始电量监测。 如果您选择在 ITPOR = 1 时使用主机 UC 对 Golden Image 进行编程、则在您完成 Golden Image 编程之前、电量计不会运行算法。

    #2:建议使用密封,因为它可以保护配置。 仪表需要正确的配置(如果没有正确的配置,它将无法工作或工作不良)。 如果您不密封电量监测计、则主机 UC 上任何可能脱离 I2C 总线的进程都可以更改配置。 密封不会影响测量算法的性能、因此如果您不密封、测量仪仍可工作。

    #3:如果配置正确(并且性能经过验证)、则只需#1(如果 ITPOR = 1、则对 OTP 进行编程或将配置写入电量计)。

    #4:不,你不必有一个完全充电的电池。 但是、当您启动算法时(例如在配置后发送 SOFT_RESET 命令或在 OTP 中使用配置进行上电复位)、则电量监测计依赖于电流、电压和温度测量值来计算放电深度 (DOD)。 当电池在室温下放松(负载< C/25 且稳定约一小时)时、此过程最为精确。 R = f (DOD) 时的 DOD = f (OCV、I * R、T)、因此如果 I 不为 0、这种定义不明确、监测计使用近似算法在 DOD 上归零。 它还依赖于稳定状态、这意味着如果在电芯瞬态响应尚未稳定的情况下启动测量仪表、则可能存在(相当大)误差。 在完全充电检测或静止模式下的真正 OCV 测量时、这种情况会进行自校正。

    问题 5:这取决于初始电压读数(DOD 收敛)的稳定性。 从算法启动后 1 秒到 16 秒。