This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USB-C PD 控制器电路

Guru**** 2943300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593367/tps25751-usb-c-pd-controller-circuit

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好:

我正在启动此支持工单、以申请对具有以下功能的 TPS25751 和 BQ25792 实施方案进行设计审查:

  • 自包含(刷写 EEPROM 后无需外部 MCU)
  • 直接通过电池提供 3.3V 电压(板载 LDO)
  • 接受来自外部电路的 5V 电压以发送到 USB 设备
  • 通过 USB-C 充电模块拉取用于为电池充电的 15V 电压、自动进行 HV 协商
  • 自动控制电池充电器

我设计了一个初始电路、在推进原型设计生产之前、我想先对其进行验证。 不幸的是,我不愿意在公共论坛上分享设计,这个账户还没有与 FAE 关联。

 

提前感谢您、

Cham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cham:  

    您可以通过 e2e 上的直接消息向我发送原理图、然后我将离线查看。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cham:  

    我已收到您的原理图、并会尽快提供审核反馈。 同时、我还建议创建新的 e2e 主题、让相应团队审核 BQ25792 部分。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    再次感谢您查看本案例。 我将打开  BQ25792 的另一个线程、

    此致、

    Cham