This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:PMP41115 参考设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S201, TPD4S480, TPS26750, LM74502H, TPS25751, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593977/tps26750-pmp41115-reference-design

器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: LM74502HTPS25751、TPD4S201、TPD4S480 TPS2663

您好、

我想问一个关于此设计的电子保险丝的问题。 我在设计中实现了电子保险丝销、但没有看到任何电子保险丝。 这种电子保险丝在这个设计中,你可以使用或你可以建议任何双向电子保险丝,我可以使用. 我将使用此参考设计来设计自己的 100W 灌电流/拉电流 PD 器件。  

另一个关于液体检测保护电路的问题;在本设计中、我看到 GPIO4 和 GPIO5 位于 TPS26750 IC 中的液体检测电路。 但我想通过 D+ D-线路使用 BC1.2。 我会将这些线连接到 TPS26750 IC 上的 GPIO4 和 GPIO5 引脚。 参考设计中、我的设计中将组装 R17 和 R19 电阻器。 将此线路用于带有液体检测电路的 BC1.2 是否存在任何问题? 顺便说一下、我会通过 OWM MCU 使用这条 D+ D-线路、通过与 TS3USB221RSER USB 2.0 多路复用器相同的 Type-C 连接器进行固件升级。 但我需要一种解决方案、将固件升级电缆连接到 Type-C 连接器、以便通过 S 引脚更改 TS3USB221RSER 状态。 例如、我连接了无法进行 BC1.2 通信的 Type-C 电缆、能否通过任何 TPS26750 GPIO 更改 TS3USB221RSER 的 S 状态。 如果没有 BC1.2 连接、TPS26750 会通过 GPIO 更改 TS3USB221RSER 状态。

此致、

Şahin μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有电子保险丝。  电源路径通过 LM74502H 器件进行控制。  https://www.ti.com/lit/df/tidmdd2/tidmdd2.pdf

    我将使用此参考设计自己的 100W 受电方/供电方 PD 器件。  [/报价]

    如果只需要 100W(无 EPR)、我建议使用 TPS25751。  https://www.ti.com/lit/ug/tidt349a/tidt349a.pdf

    另一个问题是关于液体检测保护电路;在设计中、我看到了 GPIO4 和 GPIO5 在 TPS26750 IC 中使用的液体检测电路。 但我想通过 D+ D-线路使用 BC1.2。

    TPS26750 不支持液体检测。  请注意、在 GUI 工具中、该选项不可用。

    例如、我连接了一根无法进行 BC1.2 通信的 Type-C 电缆、能否通过任何 TPS26750 GPIO 更改 TS3USB221RSER 的 S 状态。 如果没有 BC1.2 连接、TPS26750 会通过 GPIO 更改 TS3USB221RSER 状态。

    没有与 BC1.2 完成相关的 GPIO 事件。  MCU 可以读取状态寄存器以确定 BC1.2 的状态。

     关于:TPS25751:TPS25751S 上的 BC1.2 支持和 DP/DM 处理 

    此致、
    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    谢谢、您的答复。

    此参考设计如何处理短路或过流保护? 对于 Vbus 短路或过流保护的外部电源路径、是否需要使用电子保险丝? 例如 TPS2663 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com ? 如何使用双向电子保险丝?

    我们在本设计中将该 IC (tps26750) 用作 100W 的拉电流/灌电流配置、但下一个工程需要 240W、因此我选择 TPS26750 时需使用通用 IC 进行 2 个不同的设计。 它将为下一个项目做准备。

    但在数据表中、您可以看到附件中的液体检测结果是可以接受的。  

     

    此致、

    Şahin μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、    在不使用 EPR 模式的情况下、我是否可以将 TPD4S201 www.ti.com/.../TPD4S201 代替 TPD4S480 与 TPS26750 配合使用。 高达 20V 灌电流/拉电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ]此参考设计如何处理短路或过流保护? [/报价]

    ILIM 被发送到 BQ 器件。  BQ 将提供过流保护。

    [报价 userid=“543622" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593977/tps26750-pmp41115-reference-design/6142994 ]对于 Vbus 短路或过流保护的外部电源路径、我是否需要使用电子保险丝?

    您可以使用电子保险丝。   

    顺便说一下、可以使用该电子保险丝的双向电流?

    是的、我相信是这样。  您还可以发布一个特定于 TPS2663 的问题、该产品组的其他人员可以为您提供帮助。

        顺便说一下、我是否可以在不使用 EPR 模式的情况下将 TPD4S201 www.ti.com/.../TPD4S201 TPD4S480)与 TPS26750 配合使用。 高达 20V 灌电流/拉电流。  [/报价]

    编号  如果电压不超过 20V、则不要使用 TPS26750。  将 TPS25751 与 TPD4S201 搭配使用。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    TPS26750 是否不适合在 20V 及以下电压下使用? 您对此有任何疑问吗? 使用此参考设计进行设计之后、我是否可以将其配置为 20V 5A 灌电流和 5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 5A 拉电流? 我还想使用 PPS 功能。 我购买了 TPS26750 的 EVM。 我在设计和软件方面取得了一些进展、在现阶段很难切换到 TPS25751。

    此致、

    Şahin μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS26750 是否不适合在 20V 及以下电压下使用?

    是的,它是合适的。   

    您对此有任何疑问吗?

    无技术问题。

    使用此参考设计进行设计后、是否可以将其配置为 20V 5A 灌电流和 5V 3A /9V 3A /15V 3A /20V 5A 拉电流?

    是的。

    此致、

    Chris