This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:您能告诉我 TPSM63606SRDLR 的替代产品吗?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593981/tpsm63606-would-you-tell-me-a-replacement-for-tpsm63606srdlr

器件型号: TPSM63606
主题中讨论的其他器件: LMZM33606

TPSM63606SRDLR 缺货且不可用。 是否有其他解决方案? 我将在+15V 至–15V 应用中使用 TPSM63606SRDLR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾听到它是缺货.

    打开了  LMZM33606 、这是一个 36V/6A 器件、类似于 TPSM63606、似乎有库存。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元件尺寸太大、无法适应当前的电路板。 是否有其他方法或解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种形式也不错、但我担心实现面积、因为电感器太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    15V 电压应该支持多大的负载电流? 我们可以相应地寻找合适的解决方案尺寸。

    此致、

    Niranjan