This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:LMR544 最小输入电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594328/lmr54410-lmr544-minimum-input-voltage

器件型号: LMR54410

大家好、我们使用集成电路的电路图 LMR54410DBVR 如下图所示。

image.png

电源的高电平或低电平 5V (USB、通过连接器 J1) 还有一个 二极管 D10 增加大约的压降 0.4V 电压

和调节电流 数据表 、我们看到了 输入电压范围 介于之间 典型规格

提供最大功率 5V 、由二极管提供的压降 ( 0.4V 电压 )、我们会得到大约 4.6 伏 输入端的电压(忽略其他因素)。 得到这个输入电压值 ( 4.6 伏 )、Will the LMR54410DBVR 电路工作正常、生成的预期输出电压 3.3V

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到了您的查询、我会尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我浏览了二极管的数据表、发现对于 IF = 1A、0.17 < VFB < 0.29。 因此、IC 将看到最小值 5 - 0.29 = 4.71V、高于 4V。 您的电路将会工作。 但我找不到 125°C 的 VFB 最大值、因此我不能对此情况进行评论、但 25°C 时、它应该起作用。

    谢谢