This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:电压调节环路元件计算

Guru**** 2811555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593266/lm51772-voltage-regulation-loop-component-calculation

器件型号: LM51772

尊敬的专家:

我需要以下查询的帮助:

我正在设计一个输入电压约为 48/45 伏、输出电压为 8 至 36 伏且输出功率为 120 瓦的降压转换器。 我的设计差不多完成了、但我被困在 电压调节环路的元件计算方面。 数据表第 37 页上。 我的问题是,在第 37 页的数据表中有不同带宽的公式,如 Fcz,Fbw,Fphpz。 其中一些针对升压运行情况进行了介绍。 但我的输送机从不处于增压模式。 我该如何继续、因为我手动计算的值与设计 Excel 值并不接近。 但我也遇到了 Excel 问题、是的、我启用了宏。 概率是极点和零点图不起作用、并且一些值不会生成。 所以我希望有人能帮助我解决这个问题。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您能否将快速入门计算器与输入的应用数据共享。  

    这将使我能够检查参数、并希望为您提供解决方案。

     如果您只需要降压稳压器、为什么选择降压/升压有一定的说服力吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    以下是根据要求提供的快速入门计算器。  

    e2e.ti.com/.../LM51772_5F00_Buck_2D00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_V1_5F00_2_5F00_0-_2800_1_2900_.zip

    据客户称、 这是唯一一款输入电压允许 48V、电压和电流可进行数字编程的器件。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    不确定原因、但看起来 Excel 文件已损坏。

    我已再次将值复制到原始表中 — 请参阅随附的。

    此致、

     Stefane2e.ti.com/.../LM51772_5F00_Buck_2D00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_V1_5F00_2_5F00_0_5F00_E2E1593266.xlsm