This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:补偿选择

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594127/lm5176-compensation-selection

器件型号: LM5176

您好、

我正在使用 LM5176 设计可变输出 SMPS。 我得到了一个非常好的参考 www.ti.com/.../PMP21697 原理图。 但我不明白为可变输出和可变负载选择最佳优化的配套电阻器和电容器值的正确方法。 我想了解如何在该参考板中选择这些值。

C65 = 390pF、C59 = 0.022uF、R67 = 12.1K
我了解了由系统参数和元件选型创建的极点和零点。 我试过 LM5176 设计计算器“SNVC208"。“。 但是、若要在不同的输出电压和负载下选择系统的良好稳定性、试错方法似乎并不合适。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    本应用报告对补偿功能进行了很好的介绍:

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf

    为了优化使用 LM5176 进行的设计、我建议使用设计计算器:

    SNVC208 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我了解了补偿设计和控制系统相关的内容、例如极点、零点、RHPZ、 具有最大值的固定输出转换器的波特图等 负载终端。 SNVC208 也是我已经在使用的一个非常好的优化工具、正如我的第一个问题中所提到的。  

    但我的问题是、如何设计/优化可变输出电压、可变负载 SMPS 的补偿网络。 除了 SNVC208 计算工具上的试错之外、还有什么更好的方法吗? 假设我只想设计模拟反馈环路、而不是制造数字 SMPS。
    我目前将 webench 建议的 RC 值放置在 SNVC208 中、以便开始进行最大输出电压和电流设计、然后通过反复试验检查较低电压和电流上的波特图响应。 但在较低的电压和轻负载条件下、我总是会导致输出不稳定(有时为负相位裕度,甚至远低于 45 度)。

    为可变输出 SMPS 选择 RC 补偿值的起点应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    对于补偿、您需要检查所有输入和输出电压组合(至少使用合理数量的组合和最坏情况设置(最小值/最小值、最小值/最大值、...)   Vin=Vout、...)。

    对于最坏的情况、您只需检查最高输出电流。

    对于所有设置、请确保相位裕度大于 60 度、增益裕度为 12dB(更低至–12dB)

    从建议的交叉频率开始、使用建议的设置进行初始补偿。
    然后、重复上述所有设置、找到在所有条件下都稳定的补偿。

    此致、

     Stefan