This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:用于 TPS25946 电流限制的 SLVRBH8 计算工具

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591473/tps25946-slvrbh8-calculation-tool-for-tps25946-current-limit

器件型号: TPS25946

计算 RILM_Cal 的值时、为什么适用于 TPS25946 的 SLVRBH8 设计计算工具将电流限制增加 10.5%?

此外、当该器件在 1A 以下使用时、当电流限制阈值精度发生变化时、该 10.5%值是否适用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、


    [引述 userid=“671985" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591473/tps25946-slvrbh8-calculation-tool-for-tps25946-current-limit

    计算 RILM_Cal 的值时、为什么适用于 TPS25946 的 SLVRBH8 设计计算工具将电流限制增加 10.5%?

    [/报价]

    ILIM 的精度为 10%。 因此,如果连续电流为 1A ,建议将 ILIM 设置为 1.105A ,因为由于 ILIM 引脚的精度,可以 通过器件将 ILIM 降低到 1.05A ,而不影响连续电流模式

    [引述 userid=“671985" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591473/tps25946-slvrbh8-calculation-tool-for-tps25946-current-limit

    此外、当该器件在 1A 以下使用时、当电流限制阈值精度发生变化时、该 10.5%值是否适用?

    [/报价]

    是的,实际上精度下降到 15%当 ILIM<1A 时,您可以查看数据表中的图表

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 TPS25946 的目标是将电流限制在最大 750mA、我是否应该将 ILIM 设置为 652mA?  

    652mA * 1.15 = 750mA

    1.15 系数是 TPS25946 允许电流增加 15%的情况。

    对于电流不能超过 750mA 的情况、请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    当您为 650mA 设置 ILIM 时、该器件会尝试主要限制 650mA 附近的电流。 但在最坏的情况下也是、器件不允许电流超过 750mA

    此致、

    Sailendra