This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:禁用和恢复电芯均衡

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591201/bq76952-disable-and-resume-cell-balancing

器件型号: BQ76952

您好、

我希望(基于配置的启动和停止条件)尽可能自主地执行电芯均衡、而无需主机干预。 此外、根据主机状态、我需要实施以下控件:

  1. 如果电芯平衡当前处于活动状态、请中断该状态并阻止任何进一步的电芯平衡启动。
  2. 根据配置的启动条件、取消 (1) 中的状态并允许电芯平衡重新启动。

此致、
Takayama Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享任何信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sho、

    我不确定我是否完全理解您在这里提出的问题。 这两个选项都是可能的。

    对于选项 1、可以使用 0x0083 CB_ACTIVE_CELLS 命令来读取和确定是否正在进行电芯平衡。 将返回用于主动平衡哪些电芯的位掩码。 在此基础上、您可以通过使用同一命令写入 0 来关闭平衡。

    对于选项 2、自主平衡将自行处理此问题。

    您需要确保中的 CB_NO_CMD  Settings:Cell Balancing 为 0。

    这有什么用吗?

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    >对于选项 1、可以使用 0x0083 CB_ACTIVE_CELLS 命令来读取和确定是否正在进行电芯平衡。 将返回单元格>处于主动平衡状态的位掩码。 在此基础上、您可以通过使用同一命令写入 0 来关闭平衡。


    如果 Settings:Cell Balancing 中的 CB_NO_CMD 设置为 0、是否会在满足条件后自动恢复电芯均衡? 在这种情况下、是否可以暂时抑制电芯平衡的重新启动?

    Reards、
    Takayama Sho