This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:电池供电设计中 TPS610993YFFR 的问题报告

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594112/tps61099-issue-report-for-tps610993yffr-in-battery-powered-design

器件型号: TPS61099

我们面临着与的一个问题 TPS610993YFFR 升压转换器的示例。 详细信息如下:

  • 应用: 电池供电数据记录器
  • 电池: 不可充电、3V/ADC 160mA
  • 使用的 IC: TPS610993YFFR(固定 3V 输出)

发现的问题:

  • 当 EN 引脚启用(连接到 VCC) 时)时、器件消耗的电流约为 40 μ A 300mA 、这是异常的。
  • VOUT 引脚上出现 VIN 电压(直通行为)、但升压功能不会启动。

请确认:

  1. 当 VIN≈VOUT(3V 输入、3V 固定输出)时、是否预计会出现这种行为?
  2. 这可能是由于设备缺陷或处理问题造成的?
  3. TPS61099DRVR 是否适用于同一应用(电池供电,3V 输出)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    当 Vin>Vout 时、器件在直通模式下工作。 VOUT 直接连接到 Vin。