This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890EVM-664:为四个 64 伏固态电池充电并进行平衡

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ25890, BQ25750, BQ25751EVM, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593690/bq25890evm-664-charge-and-balance-four-64-volt-solid-state-battery

器件型号: BQ25890EVM-664
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ25750、BQ79616、 BQ25751EVM、BQ25751

我有该板 BQ25890、

  1. 我无法缓慢地为固态电池充电、并且日志不会显示电压或电流。 Bq 工作室显示快速充电, 但它显示的二进制 6 , 2025年11月27日 17:46:27,24.053,40,06,50,00,0A,01,68,89,00,00,73,06,00,13,5A,51,99,00,00,1D,331,成功  转换后没有匹配测量的安瓿和电压。    
  2.  请帮助我 确定一款可为 67 伏(80 安时)电池包充电的产品。   

此致  

freidoon@ssbats.com

 固态电池

3107536769.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Freidoon:

    BQ25890 是一款高达 4.35V 的单节电池充电器。  您是说像 BQ25750 这样的更高电压充电器高达 70V 吗?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,我问了两个问题   1. 如何 在 BQ2590VEM 上将对数转换为电压和电流(其中二进制编号为电压,其中开启的是电流,以及转换间隔是什么,例如 v=2.34 * d +T 等)  2.我们 选择了四个单双极、电流为 80 安培 70 VDC  

    用于平衡和的 BQ79616  

    BQ25751EVM 在充电时、不确定我是否需要分压器…   “我是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Freidoon:

    我假设您参考的是 ADC 值?  如果是、则对于电压、为 2.304V+20m*reg_value_decimal。

    如果固态电池的充电曲线与铅酸电池相同、则选择 BQ25751。

    我不支持 BQ79616、因此我建议使用该器件型号创建一个新帖子、以便相应的 TI 组可以对此进行响应。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  是。我想 在 Charge_Current_日志中    确定哪个值是输出电压和电流。我看到“ADC_ADC.conversion"和“和“VBUS_STATUS_AND_ADC_VBUS_VOLTAGE_CONVERSION"。“。我确定哪个导通是 输出电压和电流。 哈哈,我在这里的整个标题. 很抱歉、长注  再次感谢 您的问候                   DATETIME、ElapsedTime、Input_Current_Limit_ WDT_HIZ_AND_ILIM_PIN、OTG_Temperature_Thresholds_and_WDT_Offset Input_Voltage_、Input_Detection Battery_Load_ Fast_Charge_Current_Limit_ Battery_Low_Voltage_ Charge_Current Pump_Voltage_ Current_Limit_ Thermal_Shutdown_ Thermal_Regulation_Charge_Status_ Charge_Enable_ Termination_Current_Limit_ Charge_Voltage_Regulation_Limit_ Termination_Current_Enable_ Safety_Timer_ Thermal_Regulation_ Extended_Safety_Timer_ Charge_Voltage Regulation_Voltage_ Charging_Mode_ System_Voltage_Regulation_ Safety_Timer_ Input_Voltage_ Battery_Voltage_ System_Voltage_ Charge_Current_ Input_Current_Limit_ Input_Current_Optimizer_ Temperature_Profile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Freidoon:

    我提供的公式适用于  ADC_ADC_CONVERSION Battery_Voltage_。  20mV 是规格表中的分辨率。  

    其他选项遵循相同的通用公式、但 TS 引脚电压除外。  下面的应用手册可帮助将 TS 引脚电压转换为电池温度。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua745。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  我仍然不清楚哪个 log 参数是实际电压 或电流。  无论如何,谢谢

    此致