This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:关于 LED 选择

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594012/tlc5955-regarding-led-selection

器件型号: TLC5955

  1. 我们可以对所有 48 通道使用琥珀色 LED 吗?还是仅限于 RGB LED?
  2. 如果我们使用 RGB LED、则 R、B 和 G 引脚只能分别用于红色、蓝色和绿色?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. LED 类型没有限制。 但请注意、VLED 电压 建议在 10V 以内。

     2.我不明白第二个问题的含义。 您会尝试另一种描述方式吗?

    此致、

    Emma Wu