This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:备用电源 TPS65218D0

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591755/tps65218d0-back-up-powerttps65218d0

器件型号: TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS6521815

尊敬的团队:

我正在更新我的设计、以便在没有 5V 电源轨(连接到所附原理图中的 PMIC 输入)的情况下包含备用电源。

我有一个疑问:如果我在现有的 PMIC 设计中添加了纽扣电池、电池或超级电容器配置、那么备用电源(电池或超级电容器电路)应在何处连接、以便确保在 5V 主电源不可用时功能正常?

请提供建议。 我附上了 PMIC 原理图以供您参考。  

在查看 PMIC 数据表时、我发现了一个不清楚的地方:我们应该连接到 PMIC 的 CC 引脚还是 SYS_BU 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roushan:

    该设备的专家是在感恩节假期外出。 请耐心等待响应的延迟。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    感谢您的回复!

    当然我会等待积极的反应迅速.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roushan:

    该器件的专家返回 12 月 1 日结果。 感谢您的耐心!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roushan:  

    感谢您的耐心!

    备用电源应连接到 CC 引脚。
    SYS_PU 更多地是一个输出引脚、应仅连接到电容器、不应在该引脚上连接其他连接。  

    备用电源 (DCDC5 和 DCDC6) 的主输入通过 IN_BU 引脚(连接到 IN_BIAS、VCC_5V)提供。
    那么、仅当主 5V 电源不可用时、才会从 CC 电源获取电源。 这有助于延长电池寿命。  

    只要可用且 PMIC 已上电、PMIC 就会自动倾向于 IN_BU 输入。  

    请告诉我、这是否有助于解决问题、如果您还有其他问题!

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:
    感谢您的详细说明。


    我计划使用超级电容器进行系统备份、而不是使用简单的电池架构。 在此设计中、超级电容器充电电路输出直接连接到 PMIC 的 SYS_BU 引脚。 我已附加一个快照供参考。
    您能否确认这是否是在没有  5V 电源的情况下提供系统备用电源的正确方法?  突出显示的红色是直接连接到 SYS_BU 的超级电容器充电输出网络名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roushan:  

    对不起,但图片不是很清楚, 你能重新发送它以更高的分辨率?

    超级电容器的电压是多少?

    它不应连接到 SYS_BU 引脚。 这将干扰电源路径  

    DCDC5 和 DCDC6 的输入源只能连接到 CC 或 IN_BU 引脚。  
    CC 引脚专为 3.3V 纽扣电池输入而设计、作为备用电源。  
    通常、IN_BU 引脚可用于连接主电源。

    如果您要将超级电容器直接连接到 IN_BU 引脚、则降压稳压器将始终由超级电容器供电 、而不是由 5V 电源供电。

    遗憾的是、TPS65218D0 电源路径仅为 IN_BU 和 CC 引脚设计。
    集成超级电容器需要额外的外部电路来处理电源路径优先级。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lao

    感谢您的答复。

    我使用的超级电容器的最大额定电压为 5.5V 。 以下是我建议的电路设计和分析方法:

    正常运行:

    • 何时 VCC_5V 电压高于 UVLO 阈值时、PMIC 从主输入获取电力。
    • SYS_BU 如果连接到超级电容器、则通过内部充电路径或外部电路对(备用电源轨)进行充电。

    功率损耗场景:

    • IF VCC_5V 电压降至阈值以下(例如,在断电或欠压期间)、PMIC 会自动切换到 SYS_BU 提供备用电源。

    您能否确认此设计和分析对于超级电容器的实现是否正确?
    如果没有、我将不胜感激:

    1. 参考设计 其中包含备用电池。
    2. 有关通过降压转换器为系统供电的指导、以便电池或纽扣电池可以在没有 5V 主电源时保持正确的电源时序而不会降低功耗。
    3. 针对可满足备份要求的最佳可用纽扣电池的建议。

    考虑到您的观点和数据表建议 DCDC5 和 DCDC6 的输入源只能连接到 CC 或 IN_BU 引脚、并注意到 CC 引脚设计用于 3.3V 纽扣电池作为备用源、请阐明以下内容:

    1. 我们是否可以将纽扣电池直接连接到 CC 引脚、或者是否需要使用降压稳压器为该纽扣电池供电?
    2. 请建议采用一种使用电池进行备用电源的参考设计、以便在没有 5V 主电源的情况下满足我们对系统备份的要求。
    3. 请详细说明备用电源轨的预期保持时间(RTC 和 MPU 状态)以及在这种情况下电力负载所需的电流量。
      •      

      我希望所附的原理图清晰可供您参考。  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Roushan:  

      感谢您提供更多详细信息。  

      SYS_BU 不能用作输入、这严格来说是一个输出引脚。  
      超级电容器将无法以这种方式实现。

      • 带电池的参考设计:
        https://www.ti.com/tool/TIDA-050043 
        该设计使用与 TPS652180 属于同一器件系列的 TPS6521815(可用作参考)。  
      • 纽扣电池可以直接连接到 CC 引脚、请参阅上面的参考设计。
      • 电源路径将自动优先选择 5V 电源、并且仅在没有 5V 时切换到 CC 备用电源  
      • 备用电源轨 (DCDC5 和 DCDC6) 没有保持时间。一旦检测到 IN_BU 骤降至 2.3V 以下、电源路径将自动切换电源。 这是一个无缝过渡。  
      • 数据表中 INT_LDO 特性下给出了非备用电源轨的最短保持时间、但这可能会因 C_INT_LDO 而异:

      此致、  
      Sarah