Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS6521815
器件型号: TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS6521815
尊敬的团队:
我正在更新我的设计、以便在没有 5V 电源轨(连接到所附原理图中的 PMIC 输入)的情况下包含备用电源。
我有一个疑问:如果我在现有的 PMIC 设计中添加了纽扣电池、电池或超级电容器配置、那么备用电源(电池或超级电容器电路)应在何处连接、以便确保在 5V 主电源不可用时功能正常?
请提供建议。 我附上了 PMIC 原理图以供您参考。
在查看 PMIC 数据表时、我发现了一个不清楚的地方:我们应该连接到 PMIC 的 CC 引脚还是 SYS_BU 引脚?