This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176K:是否有任何充电终止功能@ 4.25V 的单节电池线性充电器?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25176K, BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593310/bq25176k-any-single-cell-linear-charger-with-charge-terminate-4-25v

器件型号: BQ25176K
主题: BQ25176J 中讨论的其他器件

您好、  

 

我正在寻找任何端接电压为 4.25V 的单节电池线性充电器。 Is  

BQ25176K 合适吗?

 

谢谢、

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chritina

    4.25V 电压可能是一个问题、BQ25176K 不支持该问题。  

    我们有 4.20V 但非 4.25V 的器件----见 BQ25176J、这可能是一个选择。

    您需要多大的充电电流?

    开关转换器是一种选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bills:  

    我看到无法选择 4.25V、在这种情况下、可以调整 Rset 来满足所需的电压吗?

    我们查看的电流最大为 1A  

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chritina

    BQ2517X 系列具有固定的稳压电压。  VSET 电阻器将选择与电压和电池类型相对应的频段。  

    正在检查其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chritina

    让我们来看看 BQ25306、这是一款具有可编程充电电压、FB 引脚的开关转换器。  此引脚将使用一个可设置为 4.25V 的反馈网络。  

    更新了