This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】UCC27735-Q1:如何构建电路来产生负关断电压?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A, UCC27734, UCC27624, UCC27735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594326/faq-ucc27735-q1-how-can-i-build-a-circuit-to-generate-a-negative-turn-off-voltage

器件型号: UCC27735-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27624UCC27735、UCC27301A 、UCC27734

栅极驱动器的基本原理第 6 节介绍了如何使用交流耦合来生成负栅极电压。 SiC FET 和 GaN FET 等宽带隙器件通常受益于负偏置、因为它可以提高 FET 对米勒导通效应的抗扰度(dV/dt 抗扰度)。 负关断电压可确保尽管存在米勒注入、栅极电压不会超过 VTH、如下所示。

该图显示了负关断电压如何使米勒噪声保持在 VTH 以下

image2.png

使用交流耦合和齐纳二极管进行电平转换

上述电路是使用隔离式 DC/DC 转换器、电荷泵或反相降压/升压转换器实现负偏置的低成本替代方案。 该电路的工作原理是在 VGS 上使用齐纳二极管、在导通期间将 CN 充电至 VDD - VZ。 然后、在关断状态下、另一个串联二极管可防止 CN 放电、并在 VGS 上保持负电压。 本质上、CN 电平通过 (VDD–VZ) 将 OUT 电压从 0 VDD 降低。 下面是一些基本公式:

以下是一个使用 UCC27624 和 18V 齐纳二极管的示例系统:

image.png

工作台上使用的系统原理图

image.png

显示启动行为的 50%占空比脉冲序列

 

image.png

稳定状态下的占空比为 1%

该电路无法将 VGS 负极保持在直流状态、但如果元件尺寸正确、它可以将 VGS 负极保持数百 µs μ s 甚至数毫秒。 只要满足为 CN 电容器充电的最短导通时间、负电压就不依赖于占空比。 串联电容器应比 CGS 大大约 100 倍、以更大限度地减小纹波并将负偏置保持更长的关断时间。

该电路使 UCC27624、UCC27735 或 UCC21550A 等标准栅极驱动器能够通过负偏置驱动 SiC FET。 此外、该电路使具有>5V UVLO 的驱动器(例如 UCC27301A 或 UCC27734)能够通过负偏置驱动 GaN FET。