This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:与 24V 适配器的兼容性以及 VCC 过压阈值问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593045/bq24780s-compatibility-with-24v-adapter-and-vcc-overvoltage-threshold-issues

器件型号: BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24735

尊敬的先生:

我们在主板上使用 BQ24780SRUYR 充电 IC。 我们的应用需要使用 24V 适配器。
但是、我们注意到、在数据表中、最小 VCC 过压上升阈值列为 24V。
我们的客户指出、24V 适配器的容差通常为+/- 5%、这意味着最大输入电压可以达到 25.2V。 实际上、在我们使用 25.2V 输入进行的测试期间、几个电路板遇到了关断问题(我们确认这不是由功率不足引起的)。
我们有以下问题:
假设最大 VCC 工作电压为 24V、但 VCC 过压上升阈值最小值也为 24V、那么对该 IC 使用 24V 适配器是否可行?
2.如果支持 24V 适配器,为了防止触发 VCC 过压上升阈值(最小 24V),我们可以做什么电路修改?

原理图如下:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    [quote userid=“62705" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593045/bq24780s-compatibility-with-24v-adapter-and-vcc-overvoltage-threshold-issues 假设最大 VCC 工作电压为 24V、但 VCC 过压上升阈值最小值也为 24V、是否可以对该 IC 使用 24V 适配器?
    2.如果支持 24V 适配器、我们可以对电路进行哪些修改以防止触发 VCC 过压上升阈值(最小 24V)?

    它应在 24V 输入下工作、但正如您提到的、您在 25.2V 输入下看到了这个问题。 我们没有此器件支持 24V 以上电压的权变措施。

    如果您需要使用 24V 的输入、可以使用 BQ24735、这类似于 BQ24780s、且引脚对引脚兼容、但 ACOV 关断通过 ACDET 引脚而不是实际输入电压进行设置。 因此、您可以将其配置为支持 25.2V 电压。

    此致、

    基督教。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我查看了 BQ24735 的数据表、但它与 BQ24780s 不具有引脚对引脚兼容性。是否有其他与 BQ24780s 引脚对引脚兼容的解决方案?

    如果我们要将 OVP 阈值增加到 25.5V、是否可以添加两个串联二极管、如下图所示?
    这样、我们的目标是产生压降、以便 VCC 引脚检测到比实际输入更低的电压。 当适配器输出为 24V + 5%(约 25.2V)时、这将防止 IC 进入 OVP 保护状态。 这是可接受的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    我们要将 OVP 阈值提高到 25.5V、我们是否可以添加两个串联二极管、如下图所示?
    这样、我们的目标是产生压降、以便 VCC 引脚检测到比实际输入更低的电压。 当适配器输出为 24V + 5%(约 25.2V)时、这将防止 IC 进入 OVP 保护状态。 这是可接受的设计吗?

    这应该会起作用。 我认为这种实现没有任何明显的问题。  

    此致、

    基督教。