Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ24780S
器件型号: BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24735、
尊敬的先生:
我们在主板上使用 BQ24780SRUYR 充电 IC。 我们的应用需要使用 24V 适配器。
但是、我们注意到、在数据表中、最小 VCC 过压上升阈值列为 24V。
我们的客户指出、24V 适配器的容差通常为+/- 5%、这意味着最大输入电压可以达到 25.2V。 实际上、在我们使用 25.2V 输入进行的测试期间、几个电路板遇到了关断问题(我们确认这不是由功率不足引起的)。
我们有以下问题:
假设最大 VCC 工作电压为 24V、但 VCC 过压上升阈值最小值也为 24V、那么对该 IC 使用 24V 适配器是否可行?
2.如果支持 24V 适配器,为了防止触发 VCC 过压上升阈值(最小 24V),我们可以做什么电路修改?
原理图如下: