This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:在升压模式下、当器件处于升压模式期间时、是否有可能切断 PMID 和#39;s 到 VBUS 的输出?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594937/bq25619-it-possibly-to-cut-off-the-pmid-s-output-to-the-vbus-when-the-devices-during-the-boost-mode

器件型号: BQ25619

尊敬的先生:

如标题所示、当我使用 3.7V 电池在没有外部电源的情况下将 PMID 输出电压升至 5V 时、是否会将电压从 PMID 回流到 VBUS? 我的软件设置已禁用 Q1、因此理论上 VBUS 中应该没有电压、但我可以始终测量到 2.8V 的电压。 出什么问题了吗? SCH.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VBUS 和 PMID 之间有一个反向阻断 FET。 VBUS 上应该没有电压。 VBUS 上的电容是否很大并且会随着时间的推移而减小? 请确保它不是从另一个节点提取的。

    此致、

    Mike Emanuel