This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:级联两个器件查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594053/ucd90160a-cascading-two-devices-inquiry

器件型号: UCD90160A

您好专家、

我已经熟悉 SLVA902 文档。 我有一个关于 2 个 UCD 级联的问题。 如果有  2 个 UCD 之间不存在开机和关机相关性 、可以 它们充当具有级联的独立实体 (想知道是不是 可以将它们级联在一起、使它们在通过加密狗/GUI 访问时作为单个系统运行 )? 此外、 如何连接 2 个 UCD 在这种情况下?  

此致、

Soumya Prem Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您不需要级联。 每个 UCD 都有自己的 PMBus 地址、GUI 可以检测到没有问题。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 是否能够同时检测 2 个 UCD90160A?

    此致、

    Soumya Prem Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    是的、GUI 可以。

    此致

    颐和