This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116–阐明输入电压相等/闭合且放大器时的优先级行为;确定性优先级配置

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594667/tps2116-tps2116-clarification-on-priority-behavior-when-input-voltages-are-equal-close-deterministic-priority-configuration

器件型号: TPS2116

TI 团队大家好、

我正在使用 TPS2116 它是两者之间的双输入电源多路复用器 USB 5V (VIN1) 和 A 5V 稳压电池电源轨 (VIN2) 类型的方框图。

我想澄清以下几点:


当两个输入相等或非常接近电压时、TPS2116 如何确定优先级?

例如、如果 VIN1 = 5.02V 和 VIN2 = 5.01V、或者两者恰好为 5.0V、则器件使用什么内部决策标准?

该器件是纯粹依赖于电压比较、还是存在决定哪个输入变为活动状态的内部迟滞或时序机制?


2、即使电压几乎相同、强制确定性优先级(例如始终优先于 VIN2)的推荐方法是什么?

我们应该使用 D0/D1 配置来实现强制优先级、还是有具体的建议配置可以在等电压条件下实现稳定开关?


3.任何其他布局或设计指导

如果有关于以下方面的 TI 应用手册或已知最佳实践:

  • 优先级行为调优

  • 两个电源轨几乎相同时、电源转换会发生什么变化

  • 避免在输入之间进行不必要的切换

…请分享。


感谢您的指导。
Sushant Chaturvedi