This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:使用 VCC 时的线路输入连接

Guru**** 2694485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594061/lm5051-line-in-connection-when-using-vcc

器件型号: LM5051

您好:

当 VCC 由于总线电压可能低于 36V 而从外部偏置时、是否可以将线路引脚悬空?

在数据表中的图 29 和 30 中、线路引脚悬空。 我只想确认此配置是否正常、因为除了这些数字之外没有其他描述。

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    线路引脚可保持悬空

    谢谢

    Rakesh