This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631012:帮助查看我的原理图设计

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS631011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593704/tps631012-help-to-review-my-schematic-design

器件型号: TPS631012
Thread 中讨论的其他器件: TPS631010TPS631011

你(们)好  

我希望 TI 的某个人在公司发送 PCB 进行制造之前检查我的原理图设计。 我之前没有使用该特定组件、并且无法在 Webench 中运行仿真。  

我使用 TPS631012YBGR、但也使用了 TPS631011YBGR 或 TPS631011YBGR(零欧姆电阻器) 、因为我通常不使用具有 TPS631012YBGR 库存的分销商。

此致

Magnus Bohman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    没问题。 请附上原理图、我将对其进行审阅。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    输入电压范围为 3.1V 至 3.5V

    VDD_IDAC_EN 来自 3.3V GPIO。

    VDD_DAC_SENSE 进入 ADC。

    22uF 电容器是 Murata GRM21BC81A226ME44

    电感器为 Murata DFE201612E-1R0M=P2(由于空间限制,尺寸较小)

    铁氧体是 Murata BLM15PX221SN1D

    10uF 电容器是 Murata CM105X6S106M25AT

    “请勿添加“组件的理念是让使用 TPS631011 或 TPS631010 成为可能、这些 TPS631010 在多家分销商处有售、仅需更改 BOM。

    此致

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    让我明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    原理图和 BOM 看起来良好、没有问题。

    此致

    Lei