This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:火炬模式电流

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593018/lm36011-torch-mode-current

器件型号: LM36011

我使用 LM36011YKBR 制作了一个定制电路板。  

输入= 3.3V

LED 引脚连接到一组并联的 LED。  

我的目标是使用 I2C(仅限火炬模式)更改电流、以便调节亮度。  

工作正常、直到火炬模式电流 5F = 258mA。 之后、通过将 0x04 更改为 66 或 7F、电流没有增加。  

我再次尝试添加更多并联 LED(增加负载)、但电流没有变化。 我觉得芯片本身会将电流限制在 258mA。  您能看一下吗?  

下面提供了寄存器详细信息。  

寄存器 0x01 = 0x02

寄存器 0x02、0x03 =默认值。 我禁用热电流会缩小、但运气不好。  

寄存器 0x05 = 0x00。  

它测量了 2.6V(约)的 LED 引脚电压。  I2C 中没有正常工作的问题。 此外、不存在接地问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth:

    我们的专家将查看并在稍后返回给您。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth

    从数据表中可以看出、当 VIN=3.3V 时、火炬电流容量约为 258mA。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!

    在我的电路板中、VIN = 3.3V

    我标记了 VIN 与 I_torch。 电流看起来 大约为 0.36A。  如果我遗漏任何内容、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth

    是、3.3Vin 不应该是标记的问题。  

    什么是电源?是否有任何电流限制?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!  

    我使用工作台电源将 24V 电压馈入电路板。 3.3V 源自 5V、而 5V 又由 24V 电源生成。 3.3V 存在于整个电路板上、不是限制因素(电源电流高达 3A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth:

    GUI 将查看并为您提供更新。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth

    怎么办:

    1) 确保 LED 火炬亮度寄存器代码正确写入;

    2) 检查 LM36011 IN 端子附近的电压是否为 3.3V;

    您能分享系统原理图吗?  如果您不想在此处披露、您可以发送至 bella-he@ti.com。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!

    1) 注册码正确。 我使用 Aardvark i2c 主机适配器进行了验证。

    2) LM36011 的 IN 端子处的电压为 3.3V

    此外,我已经分享了 SCH 的电子邮件 ID bella-he@ti.com .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinoth:

    当您和 Bella 通过电子邮件讨论时、我将在此处关闭该主题。

    此致、

    Emma Wu