Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
器件型号: BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件: bq27541、 BQSTUDIO
尊敬的 TI 专家:
我们的客户发现 bq27541 V200 寿命数据存在问题、我们观察到在日志中、电池电量计温度远低于绝对零温度、而电路板温度保持在正常范围内。
您能否告知此类问题的可能原因是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
器件型号: BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件: bq27541、 BQSTUDIO
尊敬的 TI 专家:
我们的客户发现 bq27541 V200 寿命数据存在问题、我们观察到在日志中、电池电量计温度远低于绝对零温度、而电路板温度保持在正常范围内。
您能否告知此类问题的可能原因是什么?

尊敬的 Jonny:
关于您的反馈、“另一种可能是热敏电阻连接不良导致电流读数不正确。“
您能解释一下为什么热敏电阻上的连接不良 会导致电流读数不正确?
以及为什么 电流读数不正确会导致寿命内的最低温度?
我在论坛中搜索并发现了一个包含异常生命周期数据的主题。
BQ27Z746:异常寿命数据 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
主题最后得出的结论是:不过、一名 FW 工程师告诉我、器件可能发生闪存损坏。 可能已将不正确的值写入那些可能出现这种情况的寄存器。
尽管这是一个不同的电量监测计 IC、但这可能也是我们出现这个问题的原因吗?
在我们的生产过程中、我们使用 EV2300 + bq 评估软件对 IC 进行编程、编程是否可能导致寿命最低温度问题? TI 软件+ EV2300 如何在编程正确后确保设置?