This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:最大开关频率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591834/tpsi3052-q1-max-switching-freq

器件型号: TPSI3052-Q1

您好的团队、

TPSI3052-Q1 或 TPSI31XX-Q1 系列是否具有最大工作频率限制?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    感谢您联系 E2E 并发送电子邮件。 我通过电子邮件回复、但在这里也发送了回复以供将来参考。

    限制开关频率的因素有两个:  

    1. 功率传输/栅极电荷
    2. EN 周期

    通常、TPSI3xxx 开关频率将受 MOSFET/IGBT 栅极电荷限制、因为 TPSI3xxx 传输固定的功率量。 我们可以使用进行计算:

    POUT_VDDH / VDDH_UV_F / Qg

    因此、以 TPSI31xx 为例、其中总栅极电荷为 50nC、55mW/11.5V/50nC = 95.6kHz。

    限制 EN FSW 的另一个因素是 EN 周期、tUSER_EN = 10us 最小值。 所以在此处为 100kHz。

    希望这对您有所帮助、
    蒂尔登