This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A:高 Iref

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594321/tlvh431a-high-iref

器件型号: TLVH431A
主题中讨论的其他器件: TLVH431TL431

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们已经购买了 TLVH431AIDBZ 器件(批次 Y3T3)、我们尝试根据数据表测量«基准端子电流»参数(2023 年 1 月修订版)测试电路(图 7-2、IK = 10mA、R1 = 10k Ω、R2 =开路)

  

我们得到的 Iref 约为 100uA、远高于数据表中提到的最大值 0.5uA。 您能否同意或否认我们使用的数据和测试电路是实际的?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我期望该配置对测量基准电流有效、并且应小于 0.5µA。

    在工作台上测试此配置时、我注意到 TLVH431 上的引脚 1 为 REF、这与 TL431 不同、TL431 的引脚 1 是阴极。 您能否确保客户意识到这一点?

    此外、他们能够提供有关其测试设置的任何额外详细信息(测试设备模型,所有引脚上存在的电压,所有电阻器的值等)将有助于诊断问题。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您研究这个问题。 我让我们的客户回复了此主题。

    此致、

    Danilo