This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:范围 2 的实际上升电压高于设置值

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS257XX-Q1-GUI, TPS25763Q1EVM, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593328/tps25763q1evm-actual-rising-voltage-of-range2-is-higher-than-setting

器件型号: TPS25763Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS257XX-Q1-GUITPS25763-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在确认 TPS25763EVM、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们目前正在测试 TPS257xx-Q1-GUI + TPS25763Q1EVM + DisplayPort 监测器。

若要检查 IC 的工作电压范围(最小侧)、请按照附图所示设置 VIN。
电源 (VIN) 上升:7.60V
电源 (VIN) 下降:6.05V

当电源电压 (VIN) 下降时、电压几乎与设定值相同。

另一方面、当电源 (VIN) 上升时、它比范围 2 设置高 1.3V 以上。

原因可能是什么?

kpppopickgdhepia.png

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    从图中可以看到、从范围 2 到范围 3 的上升阈值为 6.72V。 为了澄清、您是否认为 VIN 必须比 6.72V 高 1.3V、 或~8.02V、 真正进入范围 3?

    您能分享一下吗  TPS25763DQ1_V8.03_15W_DRP_GPIO_VIN_7V_251127 Try_Sink_  JSON(您已使用我加载到 GUI)?

    谢谢您、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seon Kim San:

    感谢你的帮助。

    这里是“ TPS25763DQ1_V8.03_15W_DRP_GPIO_VIN_7V_251201.json“ Try_Sink_

    (由于上传限制,文件扩展名更改为.txt)

    e2e.ti.com/.../TPS25763DQ1_5F00_V8.03_5F00_15W_5F00_DRP_5F00_Try_5F00_Sink_5F00_GPIO_5F00_VIN_5F00_7V_5F00_251201.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seon Kim San:

    感谢你的帮助。

    “比范围 2 设置高 1.3V “是指  
    电源 (VIN) 上升(实际):7.60V
    电源 (VIN) 上升(GUI 工具设置):6.24V

    这就是我似乎实际 VIN 上升电压比 GUI 工具设置高 1.3V 的原因。

    谢谢、此致、

    宇森浩一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi、

    我将尝试使用此 JSON 对 EVM 进行编程、并查看是否可以重现所报告的内容。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi、

    我加载了您的 JSON 并编程了相同的 AppConfig + BASE FW 版本 F411.04.01.0005。

    我降低了 VIN、当恰好下降到 6V 以下时、端口断开。

    然后、我缓慢增大 VIN 并确认端口已再次启用、并且 TPS25763-Q1 在 VIN 达到 6.29V 时广播了 9W SourceCap、这比配置的范围 1 至范围 2 阈值 6.24V 高 5mV。  

    您可以再次尝试重复测试吗? 如果您尚未尝试、请在将电压表连接到 VIN 后重新测试、以便您可以确认电源正在输出预期电压。

    谢谢、此致、

    Seong